This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:CEXT 值

Guru**** 2815975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1125861/dp83826e-cext-value

器件型号:DP83826E

您好!

CEXT PIN2上使用的2nF 电容器的容差是多少? 温度额定值如何? X7R、C0G?

我还检查了评估板原理图、它使用100nF 电容器。 数据表或参考设计中哪一项是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeevan、

    请使用2nF 的数据表值。 电容器的容差应小于或等于10%、并且其上的最大电压为3.3V。 额定温度应等于 PHY 或您的应用的额定温度。 无需使用电容器类型。

    谢谢、

    David