This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1151L:激光驱动器输出端接

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: ONET1151L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1125409/onet1151l-termination-of-laser-driver-output

器件型号:ONET1151L

我在 PCB 设计中实施了 ONET1151L。 在进行布局时、可以忽略输出线路的布线阻抗应为25欧姆。 我看到的是功能性、但是眼图看起来比我想的更模糊。  

我在两条输出线(当前未组装的 C33)之间确实放置了一个可选组件。 在连接到 TOSA 器件的每个输出线路上也有串行0欧姆电阻器(R14和 R36)。

在不对布线进行阻抗控制的情况下、是否可以添加组件或组件组合来改善 ONET1151L 输出的端接? 我只是尽可能地提高当前硬件的性能、而无需执行完整的电路板重新旋转。

谢谢、

Michael Nycz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    器件以25 Ω 反向端接、一旦我们看到50 Ω、就会出现反射。 一个想法让我产生了交叉印象、认为这可能值得一试。 我想知道、是否可以将示波器置于实时模式、以观察由于25 Ω 反向终端和50 Ω 布线而导致的过冲/下冲。 然后使用小电容接地或更改峰值电感器值来抑制这些过冲/下冲。 遗憾的是、为了真正了解器件性能、我们需要25欧姆的布线、但这需要新的布局。 上面的想法只是为了查看您现在拥有的电路板可以获得的最佳结果。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

       我想知道在迹线上放置哪种电容值合适? 我尝试了75pF 值、信号完全消失。 您能 建议我应该从哪个范围开始吗? 此外、如果您看看我的原理图、可以看到 MOD-和 MOD+之间有一个电容。 是否有我可以尝试的上限值? 我再次尝试了一个75pF 电容器、它似乎没有效果。  

    谢谢、

    Mike Nycz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    75pF 过高。 我想0.1pF 或0.2pF 可能值得一试-您可以根据需要进行微调。 您可以将其放在 MOD+/-处的预设电容器的顶部。

    此致、Nasser