This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617A:IIC 信号上升时间

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1126481/tca9617a-iic-signal-rise-time

器件型号:TCA9617A

您好,

两个问题需要您的帮助:

 1. IIC 表示上升时间的起始点是什么?   图10中的 A 点或 B 点?  

还是使用波形 无基座过冲?

2.  通常情况下,信号上升时间是10%- 90%稳定的高电平, 此定义 是否也适用于 IIC 信号? 如果没有、请提供纠正性 IIC 信号上升时间测量方法。

根据遵循交流和直流定义  、上升时间为10%~90%。

第三个问题是、 如果我们使用 TR 和 TF 公式计算 TR 和 TF、如何获得 VILMAX 和 VIH 最小值?  测量直流表 中的实际波形或报价 VILMAX=0.8V、 VIH  MIN=5*1.05*0.7=3.675V?

此致

Kailyn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [~用户识别号="15893" URL"μ C/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1126481/tca9617a-IIC 信号上升时间"]

     1. IIC 表示上升时间的起始点是什么?   图10中的 A 点或 B 点?  

    还是使用波形 无基座过冲?

    [/报价]

    I2C 使用 Vcc 30%至70%的上升时间定义。 此类"沿海"通常不符合30%的定义。

    [~用户识别号="15893" URL"μ C/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1126481/tca9617a-IIC 信号上升时间"]

    2.  通常情况下,信号上升时间是10%- 90%稳定的高电平, 此定义 是否也适用于 IIC 信号? 如果没有、请提供纠正性 IIC 信号上升时间测量方法。

    根据遵循交流和直流定义  、上升时间为10%~90%。

    [/报价]

    I2C 标准规定、它是 Vcc 的30%至70%。

    [~用户识别号="15893" URL"μ C/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1126481/tca9617a-IIC 信号上升时间"]3. 第三个问题是、 如果我们使用 TR 和 TF 公式计算 TR 和 TF、如何获得 VILMAX 和 VIH 最小值?  测量直流表 中的实际波形或报价 VILMAX=0.8V、 VIH  MIN=5*1.05*0.7=3.675V?[/报价]

    我不确定我是否跟随。 TCA9617不使用 VIH 电平。 它只查看 Vil/ViLc 来确定一个低电平(如果信号高于 Vil/ViLc、则它将关闭它的开漏驱动器)。 I2C 中的 VIH 仅用于 I2C 目标器件、高电平信号由外部上拉电阻器生成。  

    -Bobby