This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB927Q-Q1:DS90UB927Q-Q1-AMP;DS90UB928Q-Q1应用于摄像头链路(80位模式)显示异常

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB927Q-Q1, DS90UB928Q-Q1, DS90CR287

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1123693/ds90ub927q-q1-ds90ub927q-q1-ds90ub928q-q1-applied-in-camera-link-80bit-mode-display-abnormal

器件型号:DS90UB927Q-Q1
主题中讨论的其他器件: DS90UB928Q-Q1DS90CR287

大家好、

  我 将 DS90UB927Q-Q1 和 DS90UB928Q-Q1 用于 摄像头 链路 电缆; 如您 所知、 摄像头 链 路具有 基本    /中/全/80位 模式等工作模式。  当 IC  在80位10tap8位 模式下工作时 、图像 显示 异常。

 异常 显示  如下。  

         我想问您两个问题、如下所示:

  DS90UB927Q-Q1 和 DS90UB928Q-Q1是否 支持    摄像机链路在80位10tap8位模式下工作?

2.如果 IC 不 支持 10tap8位模式,   您是否有其它芯片组推荐用于摄像头链路10tap8位模式?

谢谢!

此致

DonCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Don、

    您能否澄清一下"80位10tap8位模式"是什么意思?

    927接受 LVDS 输入、输入 PCLK 频率范围介于5MHz 至85MHz 之间。 在低频模式下(LFMODE = 1)、应用于 RxCLKIN+/-引脚的支持输入 PCLK 介于5MHz 至15MHz 之间。 如果低频模式被关闭(LFMODE = 0)、那么支持的 PCLK 输入为 15MHz 至85MHz。

    如果显示屏上接收到的视频有伪影、我首先怀疑927串行器的输入存在一些问题。 通过电缆链路将视频数据引入可能也会出错。  

    是否能够在927上运行 PATGEN 以查看显示屏上是否出现任何伪影?

    您是否还能够验证输入 RxCLKIN+/-引脚上的抖动是否符合数据表规格?

    最棒的

    Justin Phan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    下图显示了80位10tap8位模式。 端口传输8位数据。 80位10tap8位模式意味着在一个时钟上可以传输80位数据、即端口 A 到端口 J。但端口 D 和端口 G‘s 8位数据被分成三个 IC 进行传输。

    基本上、视频数据传输的方向是遵循:

    摄像头(DS90CR287)  -> UB927 ->UB928 ->帧捕捉器(DS90CR288)->显示

    UB927和 UB928应用于全模式应用(下图所示)视频数据传输良好、显示正常。

    是否能够在927上运行 PATGEN 以查看显示屏上是否出现任何伪影?

    您是否还能够验证输入 RxCLKIN+/-引脚上的抖动是否符合数据表规格?

    不能、我们无法验证这两种情况。我们没有 PATGEN 测试工具、UB927和 UB928似乎无法执行眼图测试。

    能否为我提供 PATGEN 测试套件? 谢谢。

    关于 80位10tap8位模式下的异常显示、您有什么建议可供我验证吗? 谢谢!

    80位10tap8位模式图:

    全模式图:

    此致

    栋城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Don、

    PATGEN 是927器件内置的功能。 您可以使其生成测试图案图像、该图像将发送到显示屏、而不是摄像机输入。 有关要设置哪些寄存器来配置 PATGEN 的更多详细信息、请参阅以下应用手册:

    https://www.ti.com/lit/an/snla132g/snla132g.pdf

    如果屏幕上出现预期的测试图像,则  UB927 ->UB928 ->帧捕捉器(DS90CR288)->显示之间的链接很可能出现问题。 但是、由于您说您能够让您的应用在"全模式应用"中工作、因此我怀疑 UB927和 UB928之间的连接存在问题。

    接下来可以尝试测量927器件上的 RxCLKIN+/-引脚、看看它是否符合我们要求的数据表规格。

    如果您的系统确实满足这些抖动要求、 则 DS90CR287 -> UB927之间可能没有问题。

    接下来、应探测 DS90CR287器件的输入、并确认所有输入均满足所需的开关特性。

    只要  DS90CR287 和 UB927器件的输入满足数据表要求、我们的系统就应支持您的10抽头/8位配置。

    最棒的

    Justin Phan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、在10点/ 8位配置中、显示屏变色可能是由于位映射不当造成的。

    您能否确认以下内容:

    1. 在 10抽头/8位配置中、摄像头输出28位 LVCMOS 数据并将其馈送到 DS90CR287器件。  DS90CR287 将以 LVDS 的形式输出数据、并具有以下映射:
      1.  根据 DS90CR287如何 将输入数据映射到输出数据、您能否确认10点/ 8位配置将与 完全 模式应用中的 DS90CR287器件具有完全相同的输出?
    2. 根据两种不同的映射方案、UB927将传入的 LVDS 数据映射到连接的 UB928上的 LVDS 输出数据:
      1. 在 10点/ 8位配置中、您能否确保通过 UB927上的 MAPSEL 引脚选择的映射方案仍然适用并与您的显示屏所期望的匹配?

    最棒的

    Justin Phan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    很抱歉   耽误你的时间。

    我们  无法  测量 UB927 的输出 抖动。 但是   、从 UB927 的输入 到 UB928 的输出的信号 似乎正常。测量   方法如下。

     绿色 是 输入 、  黄色是  输出。

       有关 IC 配置的更多详细信息:

    在 这 种情况       下、UB927和 UB928侧的 MAPSEL 引脚均设置为低电平。  在我 看来、 保持  两侧    处于相同的电平 状态、Ser 和 Deser IC  工作 正常。

    UB927   和 UB928均 使用  默认的 I2C 配置。        它是否是异常 显示的来源。

    在  上述 两 种情况下 、除        80位 模式外、电缆链路在基极/中点/全点模式下工作正常。

    在80位 模式 下、工作 时钟 为65MHz、    其数据 速率低于     全模式下的82MHz 时钟、 但 80位 模式 显示  异常 、 全 模式 正常。

    此致

    Don Cheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

        全 模式 和80位 模式之间的主要区别 在于 、端口 D 和 端口 G 的8位 数据  被分成  三个 IC 以  80位 模式传输、在此        应用中使用 UB927和 UB928作为电缆链路时  、这是否会影响接收端的数据重新组装?

    BR

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    顺便说一下、我    还有两个问题 要问 您:  

    对于 UB927和 UB928、是否 有一个寄存器 可  用于获取    UB927 和 UB928之间的数据速率?

    对于 UB927、 如果没有 任何 输入 视频 数据、 为什么   在 UB927  上电时会有串行输出 ?

    BR

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否澄清927和928器件在您的系统中的位置? 我仍在尝试描绘您的整个系统时遇到一些问题。

    1. 没有寄存器会记录927和928之间的线速率。
      1. 正向通道线路速率取决于927输入 PCLK 的频率:
    2. 92x 器件通常具有内部始终开启(AON)时钟、可用于在没有活动 PCLK 输入的情况下维持正向通道或反向通道链路、以启用 I2C 通信。  

    最棒的

    Justin Phan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    如前   所述、UB92x   应用于 Camera Link、其规范由3M Co.制定

       随附摄像头链路规格。       在技术规格的第3章中详细介绍了每种配置、如基极/中点/全速/80位。

    UB92x 用作摄像机和 帧 捕捉器之间的连接电缆。

    通过    铜线连接摄像头和帧捕捉器、显示屏 在  基/中/全/80位 模式下工作正常。  使用 UB92x 作为  连接 电缆时 、电缆 链路   在 基/中/全 模式下工作正常 、 80位 模式除外。

    我 想  向  您介绍   的内容如下:

      DS90UB927Q-Q1 和 DS90UB928Q-Q1是否 支持在  80位10tap8位模式下工作的摄像头链路?

    2.如果 IC 不 支持 10tap8位模式,   您是否有其它芯片组推荐用于摄像头链路10tap8位模式?

    谢谢。

    此致

    DonCheng

    e2e.ti.com/.../Camera_5F00_Link_5F00_v2.0_5F00_Feb10_2D00_2012_5F00_final_5F00_cameralink_0768C6514F53AE8B_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    我的主要困惑在于不同 FPD-Link 器件之间的具体连接以及系统中使用的92x 器件的具体输入是什么。 如果927器件的输入符合数据表规格、则我们的器件应能够按预期工作。

    您似乎有一个具有内置  DS90CR287芯片的摄像头模块、该芯片可使用以下映射将从摄像头接收的28位并行视频数据转换为4个 LVDS 输出视频流:

    然后、您将 DS90CR287的4个 LVDS 输出馈送到  927串行器中、然后通过电缆链路将其发送到928解串器。

    Base (基座)/ Medium (中)/ Full (完整)设置之间的区别是否在于 Base (基座)设置中使用了1个摄像头、该摄像头连接到单个927/928对、而 Full (完整)设置使用3个摄像头、其中每个摄像头连接到单独的927/928对?

    如果是、则每个摄像头将输出24位视频数据+ 4位同步数据、并使用 MAPSEL=LOW 设置通过927/928传输这些数据。

    如果摄像头配置为10点/ 8位模式、硬件是否相同? 如果是、如何将28位并行数据输出映射到927串行器的输入?

    我正在查看您提供的文档、但如果您可以提供任何其他说明或图表、这也将是有益的。

    最棒的

    Justin Phan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    Base (基座)/ Medium (中)/ Full (完整)设置之间的区别是否在于 Base (基座)设置中使用了1个摄像头、该摄像头连接到单个927/928对、而 Full (完整)设置使用3个摄像头、其中每个摄像头连接到单独的927/928对?

    不是3 个摄像头。             本系统仅使用一个包含2个电缆连接接头的摄像头。

    有 2根电缆连接 摄像头 和 帧 捕捉器。  对于基 线电缆、 有 1 对  927/928。   对于全电缆、 有 2 对 927/928。      系统的应用图   如下所示:

    如果摄像头配置为10点/ 8位模式、硬件是否相同? 如果是、如何将28位并行数据输出映射到927串行器的输入?

    是的、  全 模式 和10tap8位 模式 都具有  相同 的 硬件集。      对于10tap8位的28位并行数据输出、在我 看来、    来自  DS90CR287的所有视频数据 都可能 具有  如下相同 的输出 数据 格式  :

    我    对  您同样感到困惑 、在         本 规范中未看到任何有关10tap8位的数据输出格式。

    期待    您的回复。

    此致

    DonCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Don、

    我需要进一步研究文档、并在~1-2个工作日内提供意见。

    最棒的

    Justin Phan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Don、

    摄像头制造商是否有人可以与您联系、以便在摄像头配置为全模式与10点/ 8位模式时确认其并行视频引脚映射?

    我的理解是、您与我共享的文档中的第4.1和4.2节确实描述了位映射。 端口定义为8位字、因此端口应表示从摄像头到 DS90CR287器件的8个并行数据通道。 端口 A、B 和 C 应该代表24位 RGB 并行数据线进入标有 CHG X 的 DS90CR287。还有4个信号进入 DS90CR287、它们应该代表 HSync、VSync、DE 和 Spare。

    全模式配置似乎正常工作、因为映射与927/928器件映射 LVDS 流中 RGB 位的方式一致。 请参阅以下示例:

    在全模式设置中、如果您查看图中的绿色突出显示部分、则并行视频引脚 TX/RX21输出标有"PortC4"的数据、该数据必须是某个同步位的 RGB 值。 DS90CR287将在右上角图像中以 LVDS 格式映射并行视频、其中 PortC4映射到 TxIN21插槽。 927/928会将该 TxIN21插槽视为从摄像头发送的 RGB 数据中的蓝色位之一(B[6])。  

    如果摄像头上的 TX/RX21引脚输出8位蓝色视频数据的位6、则所有映射均匹配、您将获得预期的视频显示。 如果映射不匹配、则可能出现的症状是您的显示器将显示褪色的图像、因为您未正确映射 RGB 数据。

    这些都是我本人的假设、因为我不熟悉正在使用的摄像头模块。 10点/ 8位设置似乎会将不同的 RGB 数据位发送到摄像头上的不同并行视频引脚。

    如果您对 TI 器件有疑问、我可以帮助回答、但这似乎是您需要向摄像头制造商提出的问题、您应该确认在不同模式下、摄像头的每个引脚输出了哪些视频。

    最棒的

    Justin Phan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、  

    明白。 感谢  您的患者支持。  

    BTW、是否有927或928寄存器 来记录数据速率变化?

    此致

    DonCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Don、

    正向通道线路速率与 PCLK 输入和器件处于的模式直接相关。 没有将记录 PCLK 输入频率或线路速率的寄存器。 如果您需要这些值、则必须手动计算。

    最棒的

    Justin Phan