This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:硬件相关设计问题。

Guru**** 2696755 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P, TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1125108/tusb522p-hardware-related-design-issues

器件型号:TUSB522P
主题中讨论的其他器件: TUSB1002A

您好,

该芯片可以同时连接多少条 PCB 走线电缆和几米长的电缆? 我们需要500mm PCB 迹线+ 7M U3电缆。我想知道该芯片是否满足我们的要求、或者是否有更好的芯片、我们可以推荐它;

2. 芯片差分信号是否只需要带有交流耦合电容器的 Tx 或同时需要 Tx\Rx? 靠近哪一侧?

图是数据手册中推荐的应用、右图是演示板的原理图

          

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅下面的电容放置

    对于 500mm PCB Trace+ 7M U3电缆、它们位于 TUSB522P 输入端还是输出端?  500mm PCB Trace+ 7M U3电缆的损耗为多少?

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    之前、摄像头直接连接到 USB 芯片、直接连接到 PC。 现在需要在转换板上添加一条500毫米的柔性电缆、然后将其连接到 PC。

    损耗如下所示。 该芯片是否一致? 还是有更好的建议?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 TUSB522P 两侧的损耗均为~4dB、因此我不会看到在此设计中使用 TUSB522P 的问题。 它们可以使用 TUSB522P EQ 补偿 RX 损耗、而 DE 补偿 TX 损耗。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    输出端的 USB 电缆为5M-7m、0.6+3.6*5= 18.6dB、0.6+3.6*7=25.8dB、损耗范围约为18.6-25.8dB、DE 值为-6.2dB。 是否需要>=18.6dB 来补偿损耗? 那么、TUSB522P 是否可用于此应用?

    非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您看看5G 的 USB 损耗预算、您会发现对于 Micro B 连接器、最大损耗为3.5dB。

    如果该特定电缆的损耗为18.6-25.8dB、则该电缆超出规格、TUSB522P 将无法支持该电缆。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    该图位于哪个文档中? 是否推荐了合适的模型?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅此文档链接 https://www.usb.org/sites/default/files/USB_3.1_Loss_Budget_Rev_1.0_-_2015-03-02.pdf。 本文档定义了5G 和10G 条件下 USB 主机、器件和电缆允许的最大损耗。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请问 TUSB522P 的输出是否为标准 USB3.0电缆、可驱动数米、数据速率为5Gbps、需求为5m、其他芯片能否达到此距离?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB522P 是一款转接驱动器、其输出可补偿电缆或 PCB 走线。 这里的问题是、在这种特定情况下、5m 电缆的插入损耗(18.6dB 与3.5dB 的规格)超出了规格。  

    我们没有能够补偿18.6dB 电缆损耗的解决方案。 您可以执行两项操作、

    1.更换为质量更好的电缆以减少其插入损耗

    2.将 TUSB1002A 放在 PC 端、并使用其 EQ 和 TUSB522P DE 来补偿18.6dB 的损耗。

    18.6dB 损耗是否正确? 您是否在考虑5G 数据速率的奈奎斯特频率(2.5GHz)的插入损耗?

    谢谢

    David