This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在搜索 TI 解决方案

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90C189-Q1, DS90UB947-Q1, DS90UB948-Q1, DS90C187, DS90C387

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1125778/searching-ti-solution

主题中讨论的其他器件:DS90C189-Q1DS90UB947-Q1DS90UB948-Q1DS90C187DS90C387

你(们)好

我们有一个很好的新 DIN TI 产品!  

客户正在寻找用于 DPI 到双端口 OLDI 传输的桥接 IC。

由于我们的 DIN AM62A 和客户需要 双端口 OLDI 功能、

但我们的 AM62A 只有 DPI 端口、TI 是否可以建议使用桥接 IC 将 DPI 传输到双端口 OLDI。

(这是支持 AM62A 的显示屏。
AM62A 显示输出仅具有 DPI 24位 RGB 并行接口。
连接到12.3英寸 LCD 显示屏时、必须将其转换为双端口 OLDI (偶数、奇数)。

>>请帮助建议 TI 解决方案,THX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    您知道电桥 IC 需要处理什么 PCLK 吗? IC 是否还需要通过汽车认证?

    此致、

    Jack Scherlag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack

    (这是支持 AM62A 的显示屏。
    AM62A 显示输出仅具有 DPI 24位 RGB 并行接口。
    连接到12.3英寸 LCD 显示屏时、必须将其转换为双端口 OLDI (偶数、奇数)。

    AM62A PCLK 最大值为165MHz、

    该应用适用于汽车解决方案、因此需要 AEC-Q100。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    您是否具有使用显示参数定义的 PCLK 范围? 这将帮助我缩小合适的 IC 的范围。

    [~用户 ID ="475887" URL" URL ="μ C/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1125778/search-ti-solution /4176481#4176481"]当连接到12.3英寸 LCD 显示屏时

    来自 AM62A 的信号是否仅经过桥式 IC、然后进入 LCD 显示屏? 中间是否有任何串行器/解串器器件?

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    我找到了一款可满足您所需需求的潜在器件。 DS90C189-Q1可从并行 RGB 转换为双 OLDI。 我将在数据表上附加一个链接。

    链接

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack

    谢谢、

    您是否具有使用显示参数定义的 PCLK 范围? 这将帮助我缩小合适的 IC 的范围。

    >>> PCLK 有两个选项,一个是160MHz,另一个是90MHz  

    来自 AM62A 的信号是否仅经过桥式 IC、然后进入 LCD 显示屏? 中间是否有任何串行器/解串器器件?

    >>将具有串行器/解串 器 DS90UB947-Q1和 DS90UB948-Q1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    [引用 userid="475887" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1125778/search-ti-solution /4176821#4176821"]将具有串行器/解串 器 DS90UB947-Q1和 DS90UB948-Q1

    信号链是否为:AM62A ->桥式 IC -> DS90UB947 -> DS90UB948 -> LCD 显示屏?

    我之前提到的 IC 是否符合您的规格?

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    谢谢、

    此器件看起来合适、但不确定是否有非 Q1级版本? Thx

    在这种情况下、成本可能是一个问题。

    DS90C189-Q1Bridge 旨在支持主机和平板显示器之间以高达 QXGA (2048x1536)(60Hz)的分辨率进行单像素数据传输。 发送器可将高达24位(单像素24位颜色)的1.8V LVCMOS 数据转换为两个通道(4个数据+时钟(4D+C)宽度更低的接口 LVDS 兼容数据流)。

    DS90C189-Q1支持2种工作模式。

    • 在单像素模式输入/输出模式下、该器件能够以60Hz 的频率驱动高达 SXGA+(1400x1050)的分辨率。 在此模式下、该器件将一组24位 RGB 数据转换为单通道4D+C LVDS 数据流。
    • 在单输入像素/双输出像素模式下、该器件能够以60Hz 的频率驱动高达 WUXGA+(1920x1440)的分辨率。 在此配置中、该器件提供单像素到双像素转换、并以一半的像素时钟速率将一组24位 RGB 数据转换为两个4D+C LVDS 流通道。

    对于所有模式、该器件支持24bpp 颜色。

    DS90C189-Q1采用小型64引脚 QFN 封装、采用1.8V 单电源供电、可将功耗降至最低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    DS90C187不是 Q1。 如果您需要3.3V 版本、则可以使用 DS90C387。

    客户是否设置为使用947和948? DS90UB921或 DS90UB925可将并行 RGB 转换为双路 OLDI、但代价是带宽更低。

    此致、

    插孔