This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1057A-Q1:TCAN1057A-Q1和 TCAN1057AEV-Q1有何不同?

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1057A-Q1, TCAN1057AEV-Q1, TCAN1057AV-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1125646/tcan1057a-q1-what-is-different-between-tcan1057a-q1-and-tcan1057aev-q1

器件型号:TCAN1057A-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN1057AEV-Q1TCAN1057AV-Q1

您好专家!

TCAN1057A-Q1和 TCAN1057AEV-Q1有何不同?  TCAN1057AEV-Q1是否可以用作 TCAN1057A-Q1的 P2P 解决方案?

此致

Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AEV 符合0级标准。 因此它可以替代 A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens 的帮助!

    Shuai、

    TCAN1057AEV-Q1是 TCAN1057AV-Q1的0级版本。 如果您要将 TCAN1057A-Q1替换为 TCAN1057AEV-Q1、则需要为引脚5提供1.7V 至5V 的电压。

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens 和 Eric!

    1057A 和1057AV 有何不同? 引脚5吗?

    据我了解、如果1057AV 能够支持较低的电压、我认为1057AV 可以完全取代1057A。 但1057A 不能完全取代1057AV。

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuai、

    是的、差异是引脚5、它是 VIO 电源引脚。 该电平将逻辑信号(TXD、RXD、S)转换为 VIO 引脚上的任何电源电压。 您答对了、1057AV 完全可以替换1057A、但1057A 不能替换1057AV、因为1057A 只能使用5V 逻辑。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哪个 OPN 对应于引脚5为 NC 的器件? 我只是感到困惑、因为我没有找到关于如何 区分 NC 版本和 Vio 版本与器件型号的任何说明?

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这由"V"后缀表示;请参阅表3-1。