This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9544A:使用芯片

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9544A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1126194/pca9544a-use-of-chips

器件型号:PCA9544A

PCA9544A 的 I2C 扩展芯片、在其寄存器的值被修改后、为什么它读出不变? 器件地址为0x70、寄存器 I 读取和写入为0x0

软件是打开 I2C 总线、然后读取器件地址为 X70。 读写寄存器为0x00。 无论我写入什么数据、读取的值都是0xf0

我们现在将修改寄存器的值。 我们写了并返回写操作成功。 但是、当读取时、它仍然是0xf0

此引脚挂起是否有任何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件没有寄存器编号。 函数 ql_i2c_read()首先写入字节0x00,但这次写入更改了控制寄存器。

    您无法使用此库访问 PCA9544A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了使芯片正常工作、我应该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要能够执行 μ I²C 读取操作、而无需进行前面的(寄存器编号)写入。 使用不同的 μ I²C 库、或直接对微控制器进行编程。 (我不知道您使用的是哪种控制器或操作系统。)