This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C1167:短路电流限制

Guru**** 2506155 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD1452, THVD1450, SN65C1167, THVD1451

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1125403/sn65c1167-short-circuit-current-limit

器件型号:SN65C1167
主题中讨论的其他器件:THVD1452THVD1450THVD1451

各位专家:

我们了解到:
如果一个输出短接超过一秒、或
2.如果两个输出都短接。
组件将损坏。

我们的客户想知道这种经过调节的短路(例如只有一个输出短路或短接不到一秒)可能会发生的情况。 他说、他可能误解了数据表中的陈述。
它们还需要一些输出短路保护选项。 至少长于1秒。  我们希望您能为我们提供帮助。

谢谢、此致、
Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    因此,所有与此部件(全双工/2驱动器/2接收器)匹配的部件都有一个短路时间不超过1秒的记录。  

    因此、如果要将相同的架构与 TI 组件一起使用、则需要使用短路检测机制来解决小于1秒的短路问题。 您是否知道客户为何无法在系统的1秒内对短路做出响应?  

    话虽如此-我们在较新的器件上没有此备注/警告、通常也不会对绝对最大电流进行规格(我们仍然对最小/最大短路电流进行规格-但其规格不同。) 它通常更多地基于个案。 在短路事件期间、结温是最相关的参数、因为电流可能足够大、可以很快加热结温-因此通常有一段时间、但它不是规格、因为它根据系统参数有很大变化。 但是、当前使用的全双工2TX 2RX 器件中没有可实现系统所需灵活性的选项。 最后要注意的一点是、我们不保证大多数其他器件上都有时间-它更灵活、因为问题是结温、因此可以对其进行估算。

    如果客户愿意使用多芯片解决方案、请告诉我、因为我认为我们没有可在该应用中工作的单芯片解决方案。

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    感谢您善意地解释此问题。

    我们的客户正在尝试减少芯片数量。 只有一个驱动器(半双工/单工)对它们来说也很好。 它们要求上升时间小于10ns、具有短路保护或短路持续电流限制。 他说、这是他们需要遵循的输出要求标准。

    此致、
    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    感谢您的快速回复和提供的信息-我对此表示感谢!

    因此、考虑到以下要求:  

    对于短路电流-正如我在上面说过的、我们实际上没有 任何额定值超过1秒的器件-它通常不会列在较新的器件上、因为它依赖于系统的环境。 本质上、问题是结温-通常额定温度为150C。 结温可以通过对所有引脚的功率求和来近似计算-通常而言、逻辑引脚 具有非常低的功耗(D 和使能引脚)、如果禁用 R、则会呈高阻态、这种情况下的功耗也很小。 驱动器引脚存在此问题、因为它们可以为 RS-485器件输出+/-250mA 电流。 使用 VOH/VOL 图形(如果存在)可以帮助您确定输出阻抗、并且您可以计算短路期间这些引脚的功率。 结温可通过以下公式近似计算:

    TJ = TA +功率* R_theta_JA;其中功率是每个引脚的总功率耗散。  

    对于上升时间-从本质上讲、我们提供的50Mbps 的大多数器件应该处于该额定值-但不一定如此(因为您所查看的电流器件在10Mbps 下确实具有10ns 的最长上升时间 (这不常见、我觉得我们对其速度可能有点保守)。  

    考虑到所有这些因素、我认为我们有几种选择可以考虑:

    采用 SOIC 封装的 THVD1452 -它是一款全双工器件、但只有1个通道。 其 R_theta_JA 为86.4 C/W、在短路期间、由5V 电源供电的 THVD14xx 系列可能会在驱动器上烧坏大约1.3W (基于 VOH/VOL 图以获取驱动器的输出阻抗)、因此这将与环境温度相加~112度。 通过使用布局技术并可能添加散热器来将结温保持在150C 以下、可以减少这种情况-如上所述、可能会出现问题。 最大差分上升时间为6ns

    THVD1450是另一种选择(采用 DRB 封装) -此器件仅为半双工、但具有48.6 C/W 的低 R_theta_JA、其输出阻抗与 THVD1452相同、因此在短时间内、您可以从环境温度增加~63度-因此可能不需要额外的散热。

    我认为这些是最佳选择、因为它们是最现实的器 件、只要结温保持不变、就能够承受长时间的短路电流-这一点应根据环境而定。 需要注意的一点是、器件的 R_theta_JA 不是静态的、系统会影响该值(即布局/设计中的良好散热技术可以提高性能)。

    如果您 有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Parker、

    我们的客户希望询问您能否按照您的建议告诉您多芯片解决方案?

    谢谢、此致、

    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    引脚上的名称相同、因此在查看新器件时只需匹配引脚名称-请参阅当前器件 SN65C1167 -您可以在其中获得2 TX 和2 RX 全双工:

    THVD1452 (SOIC)这是一个双芯片解决方案-全双工;然而、它可以在不散热的情况下从环境中获得~112 C 的增益-其引脚如下所示:

    引脚在两个器件上的含义相同- Z 变为 Z、Y 变为 Y ...等等。

    尽管在许多应用中、此解决方案需要散热

     下 一个解决方案是 THVD1451 (采用 VSON 封装) 、这是 热性能最好的解决方案之一。 这也是一个2芯片解决方案-然而唯一的区别是没有使能引脚-驱动器和接收器一直处于打开状态  

    如果常开功能不起作用、我们有另一个器件、其加热参数与1451相同。 它是采用 VSON 封装的 THVD1450、这是一种4芯片解决方案、因为它是半双工的、这意味着 A/B 引脚也可用作全双工器件上的 Y/Z 引脚。 您可以通过每个节点使用2个收发器来创建全双工系统-一个用于 RX、一个用于 TX:

    采用 VSON 封装的 THVD1450和 THVD1451将是最佳选择、因为它们的散热焊盘有助于散热。 THVD1452是可能的、但可能需要向应用中添加散热器。

    所有这些器件均可在以下网站的相同数据表中找到: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/thvd1450.pdf?ts=1660666142702&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    所有引脚具有与当前器件相同的功能、因此实际上不 需要考虑任何额外的因素。

    如果您有任何疑问、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson