This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LAI:TUSB320LAI 仅支持 USB2.0

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320LAI, TUSB322I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1126614/tusb320lai-tusb320lai-only-support-usb2-0

器件型号:TUSB320LAI
主题中讨论的其他器件: TUSB322I

您好!

我的客户计划评估 TUSB320LAI 器件、但他考虑 USB3.0。  如果他使用 USB3.0、则必须使用 TUSB322I 而不是 TUSB320LAI。  正确吗?   换句话说、TUSB320LAI 仅支持 USB2.0。  正确吗?   请告诉我们。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 USB2、DP/DM 引脚不需要多路复用器。

    对于 USB3、您需要电缆方向引脚来控制 TX1/RX1和 TX2/RX2的 USB3多路复用器。 TUSB322I 具有用于控制 USB3多路复用器的 DIR、但 TUSB320LAI 没有。

    此致

    Brian