This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB928QEVM:有关热问题的 DS90UB928QEVM

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB928QEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1126012/ds90ub928qevm-ds90ub928qevm-about-thermal-question

器件型号:DS90UB928QEVM

您好、支持团队

DS90UB928QEVM 是否使用了热报告的保形涂层以供参考?
如有任何建议、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、
    感谢您提出问题。  

    [引用 userid="505972" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1126012/ds90ub928qevm-ds90ub928qevm-about -thermal-question"]DS90UB928QEVM 是否使用过热报告的保形涂层作为参考?
    如有任何建议、请告知我。[/引述]

    我不完全理解您的要求、 但 我们不会在 EVM 上使用保形涂层。

    此致、
    Fadi A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fadi

    关于电路板设计、以选择涂层材料类型相关的热测试报告。


    如有、请告知我。

    谢谢、

    此致、


    劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    我们不会在 EVM 上使用保形涂层、因此根据建议、如果您最终使用了任何类型的涂层、请确保 Ser/Des 数据表规格(如上电序列、直流电气特性、交流电气特性、建议运行条件、 热性能信息、  计时要求等)基本确保在涂覆后仍符合数据表中所有工作条件的第7和第10节。  

    此致、
    Fadi A.