This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR412:CTLE 增益寄存器-未定义默认值0x09?

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1126526/ds160pr412-ctle-gain-register---undefined-default-0x09

器件型号:DS160PR412

编程指南的表3-3显示了寄存器值列表:

我注意到该寄存器的默认值为0x09 -上表未定义的值。 此默认值是否具有相关增益、指南中未对此进行说明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    此表中未列出默认设置。 在该默认设置下、EQ BST 1 - reg 0x09[6:3]=3b'001和 EQ BST 2 - reg 0x09[2:0]=3b'001。 因此、我们在寄存器0x09处有0x09。 在本例中、EQ 增益介于 CTLE 指数2和3之间。

    此致、Nasser