This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] ESD 和 TVS 保护器件:所有技术文档

Guru**** 2905230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1127231/faq-esd-and-tvs-protection-devices-all-technical-documentation

应用手册

保护汽车 CAN 总线系统免受 ESD 过压事件的影响

针对 USB 接口的 ESD 和浪涌保护

汽车串行器/解串器 ESD 保护

MSP430系统级 ESD 注意事项(修订版 B)

《ESD 封装和布局指南》

具有高压(±150V)共模的16位8通道 PLC 模拟输入模块

保护 I/O 模块免受浪涌事件的影响

TVS 浪涌额定值:功率与电流间的关系

保护以太网端口免受浪涌事件的影响

如何选择浪涌二极管

适用于汽车信息娱乐系统的 ESD 保护

为 ESD 器件选择正确的模型

采用 SMA/SMB 封装的平缓钳位 TVS 布局

高温环境中的 TVS 浪涌保护

针对 HDMI 接口的 ESD 保护

ISO 10605应用手册

ESD224 HDMI 2.0合规性和保护

BAV99是否确实能保护我的系统免受 ESD 的影响?

TVS3300双向特性

《为超高速数据线路选择 ESD 二极管》

高速信号的电容要求

TI ESD 保护器件和 HDMI CTS

防止连接器中出现 ESD 电弧

针对 TI 保护器件的 IEC61000-4-2、IEC 61000-4-4和 IEC 61000-4-5测试

《ESD 布局指南》

模拟应用期刊

2013年第1季度刊模拟应用学报

2012年第4季度刊模拟应用学报

系统级 ESD 电路保护的设计注意事项

阅读和理解 ESD 保护数据表

选择指南

TI 航天产品(修订版 h)

系统级 ESD 保护指南(修订版 C)

按接口分类的 ESD 选择指南(修订版 A)

白皮书

揭秘浪涌保护

平缓钳位浪涌保护技术可实现高效的系统保护

设计可在汽车环境中耐受电池短路的 USB