This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF364A:DS90CF364AMTD/NOPB

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVDS86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1126711/ds90cf364a-ds90cf364amtd-nopb

器件型号:DS90CF364A
主题中讨论的其他器件:SN75LVDS86

您好!

我们使用的是器件型号为 LVDS 的接收器 DS90CF364AMTD/NOPB。  请提供用于信号完整性仿真的 IBIS 模型。

此致

Santosh Kr。 Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santosh:

    感谢您的提问。 我将对此进行研究。 由于这是一款传统器件、因此需要更长时间才能找到。 感谢您的耐心等待。

    BR、

    William  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    因为  DS90CF364AMTD/NOPB 是一款后来 被德州仪器收购的传统器件。 因此、我们没有用于该特定器件的 IBIS 模型。

    不过、您可以将 SN75LVDS86的 IBIS 模型作为替代方案。 这是一款非常相似的器件、与 DS90CF364AMTD 引脚对引脚兼容。 您可以在此页面上找到其文档和 IBIS 模型:

    https://www.ti.com/product/SN75LVDS86#design-tools-simulation

    BR、

    William Yi