This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR820:DS125BR800A 的 P2P 替代器

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR800A, DS125BR820, DS125BR800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1125891/ds125br820-p2p-replace-for-ds125br800a

器件型号:DS125BR820
主题中讨论的其他部件:DS125BR800ADS125BR800

您好!

我的客户遇到 DS125BR800A 的短缺问题。

它们用于 PCIe Gen3和 SAS 12G 应用。

是否可以 使用 DS125BR820直接替换它? 我看到有些引脚是不同的。

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面是 DS125BR800A 的原始设计。 如果可能、请帮助查看 DS125BR820的更改 。谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    在将来共享原理图时、是否可以共享可搜索的 PDF?  这 对于高效的原理图审阅非常有用。

    通常、如果 DS125BR800A 设置为透明模式而不进行去加重、DS125BR820的性能应与 DS125BR800A 类似。  我注意到的是、DS125BR800A 已设置为具有去加重功能的透明模式、但在当前引脚设置下似乎实现了0dB 的 DEM。  因此、我相信 DS125BR800仍适用于此系统。  我建议考虑使用 IBIS AMI 仿真来验证 DS125BR820是否能够提供足够的均衡。

    除此之外、您可能需要重新评估在 DS125BR820和 DS125BR800A 之间不同的引脚上安装的电阻器。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    我已通过隐私邮件传递 PDF 文件。谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您分享 PDF。   此时、我建议客户评估 DS125BR820设计需要安装的电阻器。  完成此过程后、我很乐意查看更新后的原理图。

    谢谢、

    Drew