This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS3300:TVS3300DRVR

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TVS3301, TVS2700, TVS3300, TSM36A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1126709/tvs3300-tvs3300drvr

器件型号:TVS3300
主题中讨论的其他器件:TVS3301TVS2700TSM36A

Hiya、  

是否有人可以向我推荐 TVS3300DRVR 的直接替代产品?

33V 平缓钳位浪涌保护器件、 WSON (DRV)-6封装。  

https://www.ti.com/product/TVS3300/part-details/TVS3300DRVR

此致、

Sarath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarath、

    另一个33V 平缓钳位器件是双向版本 TVS3301。 遗憾的是、它采用不同的封装 SON (DRB)、不会是直接替代产品。  

    如果您需要直接替换、TVS2700将是最佳选择、但它仅为27V  

    此致、

    Matt Smith  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Matt 的回复,但我认为与 TVS3300类似,TVS2700也不能在市场 上购买。 (提前12个月)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarath、

    我知道。  您可以使用的另一个选项是 TSM36A。 它不使用 TVS 系列等平缓钳位技术、但它是一个浪涌额定值较高的36V 二极管。 不过、您需要修改您的电路板、因为它采用 SOT-23封装。 这是否适合您?  

    此致、

    Matt