This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:如何评估 TUSB522P 去加重 dB 是否能够满足损耗要求?

Guru**** 2782245 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1127105/tusb522p-how-to-evaluate-whether-the-tusb522p-de-emphasis-db-can-meet-the-loss-requirements

器件型号:TUSB522P

大家好、下面有一个问题需要问:

USB 3.1链路丢失文件表示设备->主机链路的最大插入损耗为-20dB

遵循模型:绿色表示主机损耗10dB、红色砖型表示电缆损耗3.5dB/m、蓝色表示器件损耗6.5dB

如果我现在使用足以满足-20dB 要求的1m 电缆、那么如果我选择从接收器向芯片强调-7dB、这是否意味着我可以使用3m 电缆?
由于去加重-7dB 只是补偿了2m 电缆的插入损耗、因此可以这样理解吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    其中一个问题是电缆3.5dB 插入损耗。 对于使用 MicroB 连接器的电缆、USB ECN 将损耗分配降低到了3.5dB、从而有效地将损耗限制在1m 或更低。 它的损耗不是3.5dB/m。

    如果您将 TUSB522P 置于电缆内部、则可以延长电缆长度、从而有效地将无源电缆接入有源电缆。

    谢谢

    David