This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF410EVM:PRBS 发生器

Guru**** 1824440 points
Other Parts Discussed in Thread: DS250DF410
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1126766/ds250df410evm-prbs-generator

器件型号:DS250DF410EVM
主题中讨论的其他器件:DS250DF410

大家好、我正在尝试了解时钟频率(通过 RX0N 和 RX0P 从外部提供)与 PRBS 数据速率之间的关系。

例如、为了实现一个具有20Gpbs 数据速率的 PRBS11、应该提供什么时钟频率。

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有连接。 25MHz 校准时钟不会馈入高速数据路径;它只是为数字逻辑提供计时参考。 重定时器采用无时钟 CDR 架构、即从数据中恢复时钟、然后用于重定时。 您可以对所有数据速率使用相同的25MHz 校准时钟频率。 用户只需通过 SMBus 通道寄存器将 CDR 配置为锁定到特定的数据速率即可。 有关详细信息、请参阅数据表。

    此致、

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、您好、感谢您的回答。

    我不是在讨论25MHz 校准时钟(连接到 CAL_CLK_IN)、而是指高速 RX0P 和 RX0N 引脚。

    例如、如果有一个连接到引脚 RX0P 的500MHz 时钟、这对于 PRBS 发生器意味着什么?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    默认情况下、TI 重定时器采用"除以1"设置。 TI 重定时器仅支持标准编码数据的1、2分频和4分频速率、但如果输入数据为1010时钟模式、它可以支持数据速率降至16分频。  

    500MHz 的频率太低。 它对应于16Gbps 的8T 模式。 16Gbps 超出了 CDR 可以锁定的范围。

    以下是 DS250DF410在重定时模式下支持的数据速率范围、以供参考。

    • 此表中列出的最低完整数据速率为20.2752Gbps
      • 该速率除以16即为1.2672Gbps。 此速率下的时钟信号相当于633.6MHz 正弦波
      • 如果用户通过通道寄存器0x60至0x63将重定时器 CDR 速率设置为20.2752Gbps、并根据编程指南启用 PRBS 发生器、则重定时器应能够将 CDR 锁定为633.6MHz 输入正弦波、然后输出20.2752Gbps PRBS 数据

    谢谢、

    Rodrigo Natal