This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1051HGV:只需要有关所提及器件的少量信息

Guru**** 2603095 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1057A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1127014/tcan1051hgv-need-few-information-about-the-part-mentioned

器件型号:TCAN1051HGV
主题中讨论的其他器件:TCAN1057A-Q1TCAN1051

您好、先生、

这是来自 Zettaone Technology 的 Bhuvaneswari、

我需要知道有关器件 TCAN1051HGVDR 的一些详细信息

器件目前在网站中处于活动状态、我是否知道它将投入生产多长时间?
是否为此器件发布了任何 EOL?

此致
Bhuvaneswari.R
组件工程师
Zettaone 技术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhuvaneswari、

    此器件没有任何 EOL 计划。 话虽如此、TCAN1057A-Q1是引脚对引脚兼容的、并且具有更好的长期电源、因此我们建议客户使用 TCAN1057A-Q1而不是 TCAN1051系列。

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、

    Eric Hackett