This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS460:查找用于替代 HD3SS460的汽车级 IC

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1126453/hd3ss460-find-auto-rating-ic-to-replace-hd3ss460

器件型号:HD3SS460

您好、接口专家

我想找一个自动额定值 IC 来替代 HD3SS460。

您能分享您的评论吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否需要 USB 和 DP 交替模式功能? 如果是这种情况、很遗憾、我们目前没有用于 HD3SS460的 Q1器件。  

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    我需要这两个功能。

    我是否可以使用两个 Q1 IC 或更多个来替换  HD3SS460?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有两个 Q1 IC 可替代 HD3SS460。 您能否联系 Randy Lawson 了解潜在的业务案例/时间表?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢