This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:RGMII 是否支持10M 半双工?

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867E, DP83867IR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1126804/dp83867e-is-10m-half-duplex-supported-with-rgmii

器件型号:DP83867E
主题中讨论的其他器件: DP83867IR

您好!

 DP83867e 是否支持具有 RGMII 接口的10M 半双工? 数据表对此不清楚、我无法找到与 DP83867IR 类似的 COL 信号注释(在 RGMII 模式下、不使用 COL)

 Pekka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pekka:

    您说得对、数据表未明确回答您的问题。 请参阅随附的文档、其中将提供您要查找的详细信息。

    请参阅文档中的第3.4节:

    e2e.ti.com/.../6661.RGMIIv1_5F00_3.pdf

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、答案是肯定的、在本节中:

    在 MAC 上、冲突是通过将 TXEN 置为真而 CRS 或 RXDV 置为真来确定的。 由于 TXEN 为 true、PHY 不会将 CRS 置为有效。

     Pekka