This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD230:VREF 不是 VCC/2

Guru**** 2856630 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1126443/sn65hvd230-vref-is-not-vcc-2

器件型号:SN65HVD230

我 已经 成功使用 SN65HVD230好几年了、在一些最新的原型板上(只有42个)、xcvr 的行为非常奇怪。 在电路中、Vref 连接到两个固态继电器的触点、然后连接到60Rs 至 CAN 线路。 在此配置中、不工作电路板上的 Vref 测量值约为0.8V。 如果我提起继电器上的引脚并取下 Vref 电容(因此 Vref 根本未连接任何元件)、Vref 的测量值约为2.7V。 在功能板上、Vref 始终为1.65V。 在所有情况下、VCC 都是3.3V、非常稳定、引脚3处有一个1uF 电容器。 由于功能部件和非功能部件(VP230 11M CTCV G4)的眼图标记相同、我已向合同制造商提出申请、要求他们了解部件的采购方式。 有任何理论/我可以尝试的其他东西吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephanie、

    您能给我一张故障器件顶部标记的图片吗? 我可以在我们的系统内部进行快速检查、以确保这些是正品 TI 器件。

    只是为了确认如果您对该部件进行完全 ABA 交换、则故障部件在完全相同的设置中的行为与良好部件不同?

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、此问题出在部件板与板之间

    e2e.ti.com/.../U15_5F00_photo.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您订购的确切器件型号是什么? 全名将类似于: SN65HVD230D 或 SN65HVD230QD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的合同制造商说、他们都订购了以完成此订单

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在图片中发送的设备类型是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道,他们可以互换使用它们  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、当我在内部查找该器件时、我没有得到任何结果、顶部标记与我们为此器件显示的内部顶部标记不匹配。 如果可能、您可以通过 c-ayoub@ti.com 向我发送电子邮件 

    在电子邮件中包含一张正在工作的良好设备的照片以及该坏设备的批号。 我们发送给经销商的每个器件都应附上批号。 如果您不确定是什么、请经销商向您提供此信息。 这对于确认这是否是真正的 TI 器件非常有帮助。

    最棒的

    Chris