This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:SN65DSI84驱动程序请求

Guru**** 655270 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1124389/sn65dsi84-sn65dsi84-driver-request

器件型号:SN65DSI84
主题中讨论的其他器件: DSI 调谐器

尊敬的团队:

请帮助提供用于 AMBA CV 平台设计的 SN65DSI84驱动程序。

 

 

Linux:内核5.4版


非常感谢

Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有特定的驱动程序。 DSI84使用 I2C 总线进行初始化。 请确保您遵循数据表中列出的初始化序列。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的大力支持!

    您能帮您检查此案例吗? 客户需要基于 Linux-5.4的参考驱动程序  

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy

    我们没有任何当前的参考代码、但这里有旧的参考代码: e2e.ti.com/.../2006135 它可能会实现较旧版本的初始化序列。 您需要遵循数据表中的顺序。 您还可以使用 DSI 调谐器来帮助配置寄存器设置。

    谢谢

    David