This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1441-Q1:看门狗问题

Guru**** 1626620 points
Other Parts Discussed in Thread: TLIN1441-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1126460/tlin1441-q1-watchdog-question

器件型号:TLIN1441-Q1

您好、专家、

考虑到功能安全要求、客户在使用 TLIN1441-Q1看门狗功能时有一些问题。  

背景是客户使用看门狗的引脚模式并选择40ms 二进制(WDT 连接到 GND)。 由于某些限制、MCU 只能生成25ms 或30ms 看门狗信号。  

  1. 从上面的看门狗窗口时序图中、安全触发器区域应该为28±4ms、对吧?  
  2. 最小值和最大值为32ms/48ms、最小值和最大值为16/24ms。 该范围是否包括内部振荡器(±10%)的精度?
  3. 客户 决定将 WDI 输入信号看门狗周期时间设置为30ms。 是否需要考虑任何风险? 某些 ESD 或 EMI 事件是否会对看门狗馈送的正确识别产生一定影响?

谢谢!

此致、

Eden Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edthan、

    如果您仔细阅读本 应用手册、您的问题应得到解答。 如果您在查看应用手册后仍有疑问、请告诉我。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的支持。  

    但我无法通过此应用手册找到答案。  

    请帮我理解这些问题吗?  

    1. 从上面的看门狗窗口时序图中、安全触发器区域应该为28±4ms、对吧?  
    2. 最小值和最大值为32ms/48ms、最小值和最大值为16/24ms。 该范围是否包括内部振荡器(±10%)的精度?
    3. 客户 决定将 WDI 输入信号看门狗周期时间设置为30ms。 是否需要考虑任何风险? 某些 ESD 或 EMI 事件是否会对看门狗馈送的正确识别产生一定影响?

    此致、

    Eden Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丘强

    1、窗口配置中的安全区域将为24-32ms、因此是的、28+/-4ms。

    2.是的,确实如此。

    3.任何一个事件都可能 通过扭曲看门狗服务信号来干扰,但如果它干扰看门狗服务,它也可能会干扰系统的其他部分。 LIN 总线上的适当布局和保护组件将有助于缓解这种情况。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    请问看门狗定时器是否会在我每次刷新看门狗时通过给 WDI 一个边沿重新启动? 如果没有、我如何在 PIN 模式下停止看门狗计时器。

    此致、

    Ying

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ying、

    是的、当看门狗被处理时、计时器会立即重新启动、您必须从该点开始处理看门狗。 窗口和超时看门狗功能都是如此。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Eric  

    能否帮助我进行双重检查:在初始化过程中,我们不提供1441的看门狗,1441是否会使我们的 MCU 复位? 如果不是,我们的策略将是 在 OUT 初始化完成之前不馈入第一个看门狗..... 谢谢

    黄嘉文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gavin、

    TLIN1441-Q1上的看门狗在接收到第一个处理脉冲之前不会启动。 准备好后、您可以花尽可能长的时间来配置看门狗并对其进行服务。

    此致、

    Eric Hackett