This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9406:电源隔离功能

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1127437/tca9406-power-isolation-feature

器件型号:TCA9406

我正确地假设 Vcc 导轨中的任何一个发生故障、那么输出将进入高阻抗状态、并且不会对芯片造成损坏?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表显示:

    VCC 隔离特性:如果任一 VCC 输入接地、则两个端口均处于高阻抗状态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这也是我从数据表中总结的内容、但如果电源轨有效断开连接、即悬空、会怎么样? -我更关心潜在的芯片损坏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "浮动"不是电压。  假设您有适当的去耦电容器、这些电容器仍可以包含电荷、即器件仍处于通电状态。 但这取决于您的整个电路使用的电源电流大小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ajayt、

    假设其中一个 Vcc 电源轨仍处于我们为器件设置的绝对最大额定值范围内、则其中一个未通电时预计不会损坏。 数据表中确实有一条规定 VCCA 不会超过 VCCB 的条款、因此如果您移除 VCCB 并让 VCCA 保持供电、您可能会看到从 VCCA 引脚到 VCCB 引脚的泄漏电流。

    -Bobby