This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS93A-Q1:SN65LVDS93DGGR 和 SN65LVDS93AIDGGRQ1之间的差异

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS93A-Q1, SN65LVDS93A, SN65LVDS93

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1127380/sn65lvds93a-q1-the-difference-between-sn65lvds93dggr-and-sn65lvds93aidggrq1

器件型号:SN65LVDS93A-Q1
主题中讨论的其他器件: SN65LVDS93ASN65LVDS93

大家好、

由于某些短缺、我的客户希望将 SN65LVDS93AIDGGRQ1替换为 SN65LVDS93DGGR

是直接替换吗? 对此案例有何建议?

BR

扇出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN65LVDS93A-Q1符合汽车标准、SN65LVDS93A 不符合汽车标准。

    不带后缀的 SN65LVDS93没有单独的 IOVCC、并且具有更严格的时序要求。 检查输入电压和频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fanbin、

    感谢您的提问。 如需更多信息、您所说的器件(SN65LVDS93AIDGGRQ1、SN65LVDS93DGGR)为卷带器件。 SN65LVDS93A-Q1 (SN65LVDS93AIDGGRQ1)的 PCLK 覆盖在 SN65LVDS93 (SN65LVDS93DGGR)的输入频率范围内、并且具有相同的输入电压、但请确保应用将与 Clemens 所说的不同。

    此致、

    Josh