This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB947-Q1:如果947支持双链路1920*1080@60fps/24bits 输出?

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1127381/ds90ub947-q1-if-947-support-dual-link-1920-1080-60fps-24bits-output

器件型号:DS90UB947-Q1

您好!  

我想知道947是否支持双链路1920*1080@60fps/24bits 输出。  

非常感谢!  

Andy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的提问。  是的、由于支持高达170 MHz 像素时钟的双链路、因此支持此功能。 (1920×1080×60 = 124MHz)

    此致、

    Josh