This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD230:备选建议

Guru**** 2768645 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN337G, SN65HVD230, TCAN337

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1127514/sn65hvd230-alternative-recommendation

器件型号:SN65HVD230
主题中讨论的其他器件:TCAN337GTCAN337

您好!

我正在寻找 适用于 SN65HVD230D 3.3V CAN 总线收发器的引脚兼容替代器件。  你有什么建议吗?


此外、您能帮助我了解 SN65HVD230D 和 SN65HVD230QD 之间"Q"的重要性吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历山大

    我们最接近的引脚对引脚选项是 TCAN337或 TCAN337G。 这在很大程度上取决于客户如何使用 SN65HVD230上的引脚5和8。  

    Q 与非 Q 之间的差异是符合 AECQ100标准。 Q 版本符合汽车应用要求、而非 Q 器件不符合要求。

    此致、

    Eric Hackett