This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1106:所需的 EVK 采购和参考详细信息。

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210, TUSB1106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1125627/tusb1106-required-evk-procurement-and-reference-details

器件型号:TUSB1106
主题中讨论的其他器件:TUSB1210、

我计划使用  TUSB1106PWR USB2.0收发器连接用于主机接口的 MPC8248处理器。

我需要参考原理图和 EVK 详细信息以及所需的任何驱动程序可用性。

请安排详细信息以继续我的设计活动。

谢谢你。

此致、

Jyothi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有该器件的 EVM 或原理图、因为它很旧。 您可以参考数据表中的原理图。

    也可以使用 TUSB1210。

    寄存器

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复和建议。

    TUSB1106最接近我的处理器参考板(MPC8248)、可以为此部件 TUSB1106提供 Linux 驱动程序可用性。

    或

    请建议使用与 TUSB1106器件匹配的引脚的新器件。

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SAI:

      您可以从 处理器公司获取驱动程序或主机控制器。 我们不支持驱动程序。

    Regarsd

    Brian