This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046I:USB 枚举问题

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046I, TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1127391/tusb2046i-usb-enumeration-issue

器件型号:TUSB2046I
主题中讨论的其他器件: TUSB4041I

您好!

我们为 Nvidia AGX Xavier 设计了载板。 在该设计中、我们使用了 TI TUSB20406I USB 2.0集线器。

在 AGX 系统中、集线器已被枚举为 USB 2.0 (480M)。 但问题在于、连接到集线器的设备始终枚举为全速设备(12M)、而不是 USB 2.0 (480M)。

我已附上 USB 部分的原理图。 请仔细阅读并告诉我们我们是否出了问题。

注:

最初、我们设计的数据线路上没有上拉/下拉电阻器。 在查看数据表后,我们在上行端口的 D+线路上添加了一个1.5K 上拉电阻。

和15K 下拉。这在所附的原理图设计中未进行捕获。

提前感谢!

-Malik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik

    TUSB2046I 只是一个全速集线器、它与下行端口相连的器件将无法在 USB2.0上运行。

    要获得 USB2.0功能、您需要使用 TUSB4041I。

    谢谢

    David