This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2036:TUSB2036 -哪个端口是上行端口、我是否可以使用任何端口作为上行端口

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1127376/tusb2036-tusb2036---which-port-is-upstream-port-can-i-use-any-port-as-upstream

器件型号:TUSB2036

您好、TI、我可以将 TUSB2036的任何端口用作上行端口、也可以在 TUSB2036中使用上行端口  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USB 规范严格区分了上行端口和下行端口。 必须使用 DP0/DM0作为上行端口。

    如果您实际上需要更高的灵活性、则必须使用支持 OTG 的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答