This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3082E:针对 APIN 和 Bpin 的各自输出电压

Guru**** 2507535 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1127127/sn65hvd3082e-for-the-respective-output-voltages-of-apin-and-bpin

器件型号:SN65HVD3082E

大家好、

我的客户正在尝试在最终测试中验证 apin 和 Bpin 电压。

不过、数据表仅介绍差分电压。
由于 RS485是差分电压、您能告诉我它应该处于(A-B)的电压值是多少(根据数据表)?

请告诉我 Dpin 和 DEpin 的每个组合的电压是多少?

器件附近 A 和 B 之间的端接电阻为120 Ω。
没有道路。

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RS-485规范要求总线上至少有1.5V 的压降、总线具有两个120 Ω 端接电阻器、每端各一个。(60 Ω−10%给出了电气特性中的 RL = 54 Ω 测试条件。)

    有关 D 和 DE 引脚的行为、请参阅表8-1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    Clemen 在最小值(在额定条件下)为1.5V 时是正确的、在 A 和 B 之间(在总线的每个极端端)有两个120欧姆端接电阻器。

    对于该器件、具体如下:

    测试设置如下所示:

     使用相应的数据:

    因此、如果您使用类似于7-1的设置(即使没有电容-因为这不会对稳态 VOD 电压产生太大的影响)、对于室温标准设置条件、您应该得到~2.3V (它不需要恰好是2.3V、但应该非常接近) 但不应低于1.5V。 如果测试了共模负载、我们的额定电压最低仅为1.5V。 我们还进行了100欧姆端接(针对 RS-422标准)和无负载输出电压(该电压应非常接近 VCC (使用几个二极管压降)的测试。  

    D、DE 和/RE 的逻辑阈值相同、如下所示:

    使用下面显示的真值表:

    所有这些信息均可在数据表中找到、以供将来参考。

    如有任何其他问题、请告知我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Clemens、paler、

    感谢你的答复。

    如果每个 apin 和 Bpin 上的电压都超过1.5V、这是否意味着没有问题?

    以下条件已由我的客户验证。

    < >DEpin:H、Dpin:H
    Aapin:3.94V
    Bpin:1.19V

    由于 B 端子为低输出、这是否意味着结果低于1.5V?

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何高于1.5V 的电压都是可以的。 您将获得2.75V 电压、因此我想您的负载大于54 Ω。

    差分输出电压可能为正或负、这就是|VOD|被指定为绝对值的原因。