This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3232E:TRS3223额定电压问题

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3232E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1127121/trs3232e-trs3223-voltage-rating-question

器件型号:TRS3232E

您好!

根据规格、输出驱动器范围为-13.2~13.3V、

如果从另一侧获得反向电源、我想知道可接受的电压是多少?

13.2~13.3V?

可接受-25~25V 电压(与输入电压范围相同)

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于反向供电输出、限制为±13.2V。 (TRS3232E 本身的输出电压小于±10V。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    再次检查 PIN8和17上的最大电压、可接受的电平是多少?

    例如、

    来自外部器件的20V 电压意味着20V 电压将在引脚8、17处注入、短时间内、这是否正常?

    我附加了一个规格、即我使用的 RS232 IC

    谢谢你

     e2e.ti.com/.../TRS3223EIPWR.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    不能、DOUT1/2引脚的额定电压为+/-13.2V、因此这些引脚不能接受输入上的20V 电压(但 RIN1/2 CAN)。 -需要添加某种类型的保护以将驱动器钳位到这些电平以下(例如 TVS、如果脉冲更长以帮助解决过大电流、则可能需要使用浪涌二极管)  

    如有任何其他问题、请告知我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    非常清楚、谢谢。