This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2551A:如何成功连接到计算机并传输数据

Guru**** 2640435 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2551A, TUSB1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1126960/tusb2551a-how-to-successfully-connect-to-computer-and-transfer-data

器件型号:TUSB2551A
主题中讨论的其他器件: TUSB1210
我想提出以下问题:

   Tusb2551a 已连接到计算机并提示:

     未知的 USB 设备(设备描述符请求失败)

具体原因是什么? 已检查引脚电压。

当连接到计算机时、芯片是否被识别?

或者、我是否需要从 FPGA?向 tusb2551a 发送任何命令

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是什么处理器?  

    这是一个非常旧的器件、您可以使用 TUSB1210吗?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、请确保您拥有来自处理器或 FPGA 的 USB 设备控制器软件。

    此致

    Brian