This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9546A:PCA9546A 问题

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9546A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1127280/pca9546a-pca9546a-issue

器件型号:PCA9546A

您好!

我想确认 PCA9546A 是否可在1.8V 电压下用于 SMBus 的任何单个 SCn/SDN 通道。

在规格中、第11页

8.3特性说明

根据应用的不同、I2C 总线的电压转换也可通过实现
PCA9546A、允许1.8V、2.5V 或3.3V 器件与5V 器件通信。  

B&R

Perry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源电压不得远大于最低信号电压(请参阅第6.5节中的 Vpass 和图9-2)。 因此 VCC 应低于3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 PCA9546A Vcc 为3.3V、这些 VDPU0–VDPU3可以使用1.8V 电压、 上拉电阻器的值是多少?

    谢谢

    Perry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用3.3V 电源时、通栅电压将约为2.1V。最简单的解决方案是为开关使用1.8V 电源。

    有关上拉电阻器、请参阅图9-3和9-4。