This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN334:推荐无源器件

Guru**** 2828555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1127617/tcan334-recommended-passives

器件型号:TCAN334

你好

数据表为第31页上建议的布局提供了 R5和 R6的建议值、但未提供某些其他电阻器和电容器的建议值或范围。 我们想知道 TI 是否为这些其他组件推荐值或特定范围的值。 特别是 R1、R2、C1、C5、C6、 和 C7。  

谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    R1和 R2主要用于限制在 MCU 和收发器之间长布线上看到的反射、这些通常是较小的电阻值、但应在测试期间调整这些值。 您可能会发现您甚至不需要它们、因此您可以使用0欧姆电阻器填充它们。

    C1不是必需的、如果您想减缓 TXD 引脚上的上升沿、可以将其包含在内。

    请参阅 此帖子 、了解如何选择 C5-7。

    C6 -是分离电容器、应介于4.7至100nF 之间。 您只需要在总线上使用分裂终端。

    C5和 C6是额外的滤波电容器、这些电容器也不是必需的、但提供额外的滤波。 您需要确保不会使用电容对总线进行过载。 添加到总线的每个组件都具有寄生效应、会降低收发器的性能。 这些值通常介于10pF 至150pF 之间 当总线上有多个器件时、应将低端上的器件调整到接近10pF 的大小。

    最棒的

    Chris