This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC812S-Q1:寄存器序列-脱离托管模式

Guru**** 2652575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1127236/dp83tc812s-q1-register-sequence---moving-out-of-managed-mode

器件型号:DP83TC812S-Q1

大家好、

请参阅数据表第62页上的管理模式注释:

1) 1)我们是否应该在  执行软复位和写入 0x0523U、0x0000U 之前或之后写入该寄存器以将其转换为自主模式0x018B、0x0443?

2) 2) 2)您是否还可以共享 寄存器523和18B 的详细信息、这些信息不在在线数据表的寄存器映射中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经尝试了 e2e 中提到的移动寄存器写入的所有组合。

    我们观察到的问题是,当我们对该寄存器进行写操作时,ethfw 不会向 autosar 内核发送具有正确数据的 IPC。“CpswProxyServer_autosarEthDriverTaskFxn”

    如果不进行该寄存器写入、则 IPC 正常工作、但没有以太网流量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、此注释还说明将0x18B[6]设置为0以从受管模式中删除

    但我们拥有的数据表(SNLS654–2021年4月)中的该寄存器如下所示(这意味着设置0将禁用自主模式)

    请您澄清一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shalhoob、

    Vikram 和我将通过电子邮件帮助解决此问题、我将在此处关闭此问题。

    此致、

    Alvaro