This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:USB 器件连接指示

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1127915/tusb4020bi-indication-of-usb-device-connection

器件型号:TUSB4020BI

高科技支持:

我们在应用中使用 TUSB4020BI。 在我们的设计中、我们不会从主机获取 VBUS、因此我们始终通过数据表中相应的电阻分压器将 VBUS 连接到5V 电源。  

当主机连接到该 USB 集线器时、SMBus 寄存器或器件上的信号引脚中是否有任何位会因检测到与 USB 活动连接的主机而改变状态? 这将与始终连接到5V 电源的 VBUS 无关。

非常感谢您的反馈。

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David

    USB_VBUS 是集线器的检测输入、可让集线器知道何时连接了活动主机。  如果 USB_VBUS 为低电平、则集线器不会连接、但如果在不存在主机时系统中 USB_VBUS 连接高电平、则会导致主机和集线器不同步的互操作性问题。

    谢谢

    David