This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:链路质量状态

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1126782/dp83869hm-link-quality-status

器件型号:DP83869HM

您好!

我们的要求是获取 DP83869PHY 的链路质量状态。

您能不能帮助我了解一下可以捕获链路质量的寄存器、比如良好、差、边缘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ketaki、

    869  没有任何信号质量指示器(SQI)寄存器。

    需要进行系统级测试以检查链路质量。

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alvaro、

    感谢您的回答。


    您是否有任何系统级测试示例可帮助我们在应用层获得869的 SQI?

    如果您对此 有任何线索、如果您能为我们提供帮助、那将会非常好。

    谢谢

    此致、  

    Ketaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ketaki、

    请允许我再回来、对延迟回复表示歉意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ketaki、

    我们没有提供任何具体示例。

    但是、我可以提供的一个线索是、他们需要从 其系统级应用中查看吞吐量或 CRC 错误。  

    此致、

    Alvaro