This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD11:SN65HVD11DR 与 SN65HVD11DRG4

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1127876/sn65hvd11-sn65hvd11dr-versus-sn65hvd11drg4

器件型号:SN65HVD11

是否有人 可以澄清 SN65HVD11DR 和 SN65HVD11DRG4之间的区别? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、

    G4标记意味着、在 TI 使所有器件成为无铅器件之前、可以选择无铅选项。 两个器件的功能完全相同。

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你