This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4S311:TJ 和 PD

Guru**** 2872290 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4S311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1122771/tpd4s311-tj-and-pd

器件型号:TPD4S311

您好、专家、

我在数据表中没有看到 Tj 信息、您能帮我分享一下吗?

该器件的最大功耗是多少? 如何计算?

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    请参阅下表(数据表第6页)、因为这是我们拥有的唯一热性能信息。  

    此致、

    林德华

    TPD4S311数据表: www.ti.com/.../tpd4s311.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    这些热性能信息很容易就能检查 DS、但现在客户 会知道 Tj 和 PD。  

    如果我们没有 Tj 和 PD 信息、您能帮助了解如何计算它吗?

    此致、

    标记  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    让我询问我的团队是否有关于 Tj 和 PD 的任何信息。 我将在星期四返回给您、

    此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    对延迟答复表示歉意。 对于 TPD4S311、Tj 在-40°C 至85°C 的温度范围内、最大 Vconn 电流为400mA。 该器件的"型号"最高可达105C、最大 Vconn 电流为600mA。

    谢谢、此致、

    林德华