This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3202:USB IF 认证或合规性测试结果

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1127045/hd3ss3202-usb-if-certification-or-compliance-test-result

器件型号:HD3SS3202

大家好、

我的客户要求确认  我们是否具有 HD3SS3202 EVM 的 USB-IF 认证或合规性测试结果。

请帮您确认吗? 谢谢。

Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    特里:

        我们应该先测试合规性、但它很旧、找不到它 的位置。 但 在发布它之前、它应该通过 USB3合规性。

    此致

    Brian

         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、脑

    感谢您的回复。

    我的客户的产品中存在 USB 通信问题。

    在5G 无线通信 的处理过程中、USB 通信"发生了 ss.inactive"错误。

    他们怀疑此问题与 MUX HD3SS3202的 USB 信号丢失有关。 这就是他们要求我们提供 USB 合规性测试结果的原因。

    BTW、我已要求客户将原理图和 PCB 发送给我进行审查。  

    您是否有关于原理图和 PCB 审查的建议或检查清单。 或对此问题的任何其他意见。

    谢谢 、此致。

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、脑

    还有一个问题。

    在  HD3SS3202数据表 的9.2.1.2章节中、详细设计流程 如下所述:

    该器件可支持1至2英寸的电路板走线和两端的连接器

    布线到底意味着什么?

    我的客户的整个跟踪路由是 CPU-MUX-USB 连接器-风扇 IC。

    1到2英寸是指整个迹线? 或特定部分?

    谢谢、此致

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     PCB 布线 是  PCB 上的铜导体、在 PCB 表面传导信号。 电路板上的布线长度有多长?

    它们的运行速率是5Gbps 还是10Gbps。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    它们的运行速率为5Gbps。 您是否有布线长度的指导?

    在我的客户应用中、他们的跟踪路由是 CPU (主机)-MUX (HD3SS3202)-连接器-风扇 IC (器件)。

    您是否对 每部分的布线长度有建议? 例如 CPU 和多路复用器、多路复用器和连接器之间的长度...

    谢谢。

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是 Type-C 应用吗?

    因此 、它仅允许主机设备侧的损耗为6.5db。 Hd3SS3202在2.5GHz 时具有-1.3db 的损耗。

    因此、从 CPU 到连接器的损耗仅为6.5-1.3=5.2 db (包括连接器损耗)。布线长度约为10 dB

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的耐心等待。 是的、它是 Type-C  

    让我再次确认布线长度。 这意味着从 CPU 到连接器的距离为10英寸、对吧?

    我有点困惑原因在  HD3SS3202第14页的数据表中、它有一个说明 "器件可以支持1至2英寸的电路板走线和两端的连接器。" 我很好奇 、这里的1到2英寸表示电路板走线的哪一部分。

    此致

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、从 CPU 到连接器的输入为10英寸。

    在数据表中、这意味着从3202到 SOC 或连接器。 1-2in 可以用于10Gbps。

    5GHz 时的3202损耗为2.4db

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、在10Gbps 时、允许8.5-2.4=6dB、从 CPU 到连接器的布线长度约为6in、  

    3202之前和之后的3英寸