This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP120:SN75DP120基准或评估板

Guru**** 2519530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1127855/sn75dp120-sn75dp120-reference-or-eval-board

器件型号:SN75DP120

我有一个包含该模块的板、用于连接长电缆和 DisplayPort、

当我连接电缆时、我可以听到计算机上的闪烁声音、但屏幕上没有图像、

是否有任何参考板可上传以验证模块的连接性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    EVM 本身已停产、但请参阅随附的 EVM 原理图

    e2e.ti.com/.../0511.SN75DP120_5F00_EVM_5F00_REVA.pdf

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,David,在原理图中,您提供的灌电流和拉电流看起来是相反的,是真的吗? 如果不是、源端如何可能是中继器的输出?

    在我的设计中,我将源端(GPU)连接到中继器的输入端,将接收端(Monitor)连接到中继器的输出端。

    我遇到一个问题、即当我连接两侧时、我只会看到黑屏(我确实听到电缆检测)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以共享您的原理图吗?

    在 DP120参考原理图中、当显示 Display_Port_Connector_Sink 时、这意味着连接器引脚映射是一个灌电流引脚映射连接器、需要连接到源。 当显示 Display_Port_Connector_Source 时、这意味着连接器引脚映射是需要连接到灌电流的源引脚映射连接器。

    谢谢

    David