This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP142:有关器件状态的问题

Guru**** 2906530 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1127286/tdp142-question-about-device-status

器件型号:TDP142

大家好、团队、

我的客户询问了如何确认设备状态。

该器件中有 GPIO 模式和 I2C 模式。 那么、您能告诉我如何按每种模式确认器件状态吗?

关于 I2C 模式、哪个特定寄存器代表状态?

此致、

奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥斯汀

    在 GPIO 和 I2C 模式下、您需要什么特定状态?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    信号路径中有一些器件(多路复用器、转接驱动器)。 因此、客户只想在系统无法正常工作时检查器件调试是否正常或异常。 我认为它类似于直流/直流稳压器的 PG。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥斯汀

    作为一款线性转接驱动器、TDP142没有引脚或寄存器位来报告其自身的状态。 您可以将 TDP142功耗数作为其状态的指示。  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复。

    您能解释有关功耗值的更多详细信息吗?

    客户已设计 GPIO 和 I2C 模式。 对于 I2C 模式、是否有任何有关功耗值的寄存器?

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥斯汀

    无法通过 I2C 寄存器报告功耗值。  

    只能在 DP142 VCC 电源轨上从外部监控功耗。 有关不同条件下的功耗数字、请参阅 DP142数据表。

    谢谢

    David