This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS33:热性能信息

Guru**** 2696775 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS33

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1120763/sn65lvds33-thermal-information

器件型号:SN65LVDS33

你(们)好  

我想请求提供有关 SN65LVDS33PWR 的以下信息:  

最大结温(Tj_Max)  

2.结至电路板热阻 (Theta_JB)信息  

3.结至外壳(顶部)热阻(Theta_JC (顶部))信息  

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将对此进行研究、并尽快返回给您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN65LVDS33

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值)
    74.8.
    Result - Theta JC、TOP (标准数据表值)
    35.3.
    Result - Theta JB (标准数据表值)
    32.1.
    结果- psi JT (标准数据表值)
    6.9.
    结果- psi JB (标准数据表值)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。 我能否确认这适用于 TSSOP 封装类型?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、这适用于 SOIC 封装。 等待 TSSOP 编号的结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、想要检查您是否能够检索 TSSOP 编号? 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 现在还在等、这些模型可能需要长达两周的时间才能获得结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我想就此与您联系、不确定您是否收到了您团队的电话号码?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    还没有、仍在等待反馈。 将在可用时发布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是热性能信息、  

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值) 103.6
    Result - Theta JC、TOP (标准数据表值) 33.0
    Result - Theta JB (标准数据表值) 49.8
    结果- psi JT (标准数据表值) 1.9
    结果- psi JB (标准数据表值) 49.2
    结果- Theta JC、底部(标准数据表值)不适用

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、您是否具有绝对最大结温(Tj_max)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    最高结温为125C。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Malik 和 David 为您提供的友好帮助!