This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043-Q1:具有 AWR6843AOP 的 TCAN1043-Q1

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1043-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1127650/tcan1043-q1-tcan1043-q1-with-awr6843aop

器件型号:TCAN1043-Q1

你(们)好。

我遇到了 TCAN1043-Q1的一些问题。

我尝试通过位于 MMWAVE_SDK_03_05_00_04/packages/ti/drivers/canfd 中的测试应用测试 TCAN1043-Q1。

但 TCAN 似乎无法正常工作。

用于正确启动 TCAN1043-Q1的其他源代码吗?

遗憾的是、在我的案例中、没有 UART 接口或 JTAG。

请让我提供一些建议。

最佳和评价

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哇,

    您能否详细说明 TCAN1043-Q1如何无法正常工作? 是否可以共享原理图?

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在初始代码中发现了一些输入错误。  

    Thx