This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV019:是否可以将 DS90LV019用于330欧姆输入阻抗射频驱动器

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV019

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1128394/ds90lv019-can-i-use-ds90lv019-for-330-ohm-input-imedance-rf-driver

器件型号:DS90LV019

您好!

我有一个要通过 FPGA 驱动的射频驱动器

以下是射频驱动器参数

我是否可以使用 DS90LV019、其输出 温度抗阻为330欧姆

如果不是、建议为上述类型的输入使用 LVDS 至 TTL 转换器。

请告诉我以下内容是否是正确的实现方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!

    根据数据表、建议使用与传输线路的差分阻抗最匹配的终端电阻器。  

    因此、如果传输线路效应没有任何阻抗不匹配、这是可以的、谢谢。

    此致、

    Michael。