This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1406:关于 THVD1406的连接

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1406, THVD8000, THVD8010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1128444/thvd1406-about-connection-of-thvd1406

器件型号:THVD1406
主题中讨论的其他器件: THVD8000THVD8010

请参阅随附的文件。

是否可以使用 THVD1406将信号与直流电源进行通信?

如果您有任何问题、请告诉我。

我知道用于电力线通信的 THVD8000 RS-485收发器和 THVD80010 RS-485收发器。

使用 THVD8000和 THVD8010的优势是什么

谢谢你

e2e.ti.com/.../Connection-.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kiyoshi、

    是-可以使用 THVD1406等器件通过电力线与直流电源进行通信、但   这种实现方案有2个主要的显著缺点、如下所示:

    有关将标准 RS-485器件用于电力线通信的参考设计、请参阅 :https://www.ti.com/lit/ug/tidu993/tidu993.pdf?ts=1661268214137&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Freference-designs%252Findex.html 

    它是不同的器件、但适用于 任何标准 RS-485器件。  

    由于串联电容器、信号的低频信号不能具有直流电平-本质上、电容器需要在整个数据信号长度内具有低阻抗;同时仍阻断直流电容器。 对于数据速率较低的应用、这意味着使用曼彻斯特编码或类似的编码结构- 8b/10b 也可以使用。  

    THVD1406的低速运行将需要非常大的电感器和电容器。 电容器需要具有低阻抗、以便数据信号通过、而电感器需要具有"高"阻抗、以阻止电源中的数据。 根据 RS-485总线上的节点数量、这些电感器的大小会受到影响、但在大多数情况下它们会相当大、这会影响电路板尺寸和成本。  

    对于连接图、我有一些意见:

    所有 RS-485收发器都必须接地-但我认为它连接到了那一侧的电源接地-所以如果是这样、就可以了。 只需要一个稳定的参考点

    2.这是否显示了系统中的所有节点? 如果是-我建议在每个收发器(收发器和串联电容器之间)的 A 和 B 之间有1个端接(120欧姆)。 这将有助于缓解反射。

    3.预期的数据速率+电感器/电容器大小是多少?  

    4.我还建议在每个节点上使用 TVS 二极管、以便在发生瞬变时提供额外的保护。

    对于 THVD8000/8010、其优势如下:

    OOK 调制方案无需对低速数据信号进行特殊编码、这将提高系统吞吐量并大幅降低设计复杂性。  

    2、OOK 调制的频率将高得多(125KHz - 5MHz (THVD8000)或125KHz - 300kHz (THVD8010))、这将使电感器和电容器的值更低、从而节省布板空间并可能节约成本。 为了将占空比失真保持在+/-2%以内、最大数据速率应是调制频率的1/10。  

    我们有很多与 THVD80x0进行电力线通信的技术资源,因此在一些更细微的用例中,模糊性更小,因此我想说,由于这一事实,对这些类型应用的支持通常比典型的 RS-485器件更强大 该器件是为这些类型的应用而专门设计的。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson