This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E10B06-Q1:搜索 TI 解决方案

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1128031/tpd1e10b06-q1-searching-ti-solution

器件型号:TPD1E10B06-Q1

你(们)好

我们有一个很好的新 DIN TI 产品!

客户正在寻找 5V ESD

 TPD1E10B06-Q1G 似乎可以满足客户要求!

请帮助推荐 TI 解决方案 Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    他们试图保护哪种类型的信号/接口? 它还是汽车应用还是商业应用?

    所提供的屏幕截图显示 了竞争 对手器件的3.3V 工作电压、您能否确认他们是否仍需要5V 器件?  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、 

    他们将在此项目中使用10个 ESD,这是 汽车应用  WHUD 项目  

    1个5个用于 MCU 编程端口、需要 C<30pF

    2.5V 电源  IO 3.3V

    它们仍需要5V 器件作为参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    TPD1E10B06DYARQ1 适用于 MCU 编程端口和电源 I/O  

    此致、

    Sebastian