This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:仅100Base-Tx 使用

Guru**** 2819165 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1128383/dp83867cr-100base-tx-only-usage

器件型号:DP83867CR

各位专家、您好!

如果不与1000BASE-T 一起使用、而只与100BASE-TX 一起使用、您能告诉我如何使用它吗?
是否可以设置寄存器设置方法和使用的时钟频率、以便只能与100BASE 搭配使用?

此致、

太藤竹村

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Taito,

    您可以禁用速度自动协商并强制100M 速度。 请查看寄存器0x0000[13]、[12]、[6]的说明。

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gokul、

    感谢你的答复。 此问题得到了解决、感谢您。

    此致、

    太藤竹村

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Taito,

    很高兴听到这个消息。

    --
    此致、
    Gokul。